选择要校准的设备通道
选择一个或多个要校准的设备通道。您可以成组校准任何通道组合,也可以一次性校准所有通道。建议您每次校准设备上的所有通道。这有助于保持校准读数的一致性和提高设备精度。
选择要校准的设备通道
- 在设备的选项卡上,选择“校准”。
- 在“校准”视图中,选择“启动校准”。
- 在“校准向导 - 选择要校准的通道”中,为要校准的每个通道选中“校准”复选框。
- 选择校准方法:
- 成组校准通道。同时对所有选定电压通道应用参考信号,然后同时应用于所有电流通道。
- 一次校准一个通道。一次将参考信号应用于一个通道,等您记录结果后,继续校准下一个通道。
- 选择“下一步”。
提供反馈