“校准”视图参数
“
校准
”视图包含以下参数:
重要提示:
进入校准模式将导致所有输入通道保持它们的当前值和故障。控制可能被削弱。
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 显示应用此配置的通道。 |
校准范围 | 显示一个范围,将根据选择的当前设备在该范围内校准通道。“ 校准范围 ”可以是固定的,或者取决于配置过程中选择的“输入范围”。 |
校准增益 | 显示当前正应用于通道的校准增益修正系数。 |
校准偏移量(计数) | 显示 DAC/ADC 计数中当前正应用于通道的校准偏移量修正系数。 |
校准状态 | 指示是否认为通道的现有校准不正确。在以下情况下,认为校准错误:
|
启动校准 | 启动校准过程。如果使用 1756-OF4 或 1756-OF8 设备应用电流或电压,请在“ 配置 ”视图中选择适当的“输出范围 ”或“输入范围 ”。仅在控制器联机时可用。 |
上次校准日期 | 显示上次成功校准设备的日期。 |
提供反馈