正用于控制的设备。设备标识不匹配。

不应该对当前用于控制的设备执行校准。所有通道将保持它们的当前值,控制可能会中断。请先阅读并理解重要信息,然后再继续执行校准。
重要提示:
  • 校准操作将使该设备与它通常连接的控制信号断开并将其连接到参考信号。
  • 在校准期间,输出设备不会使用控制器请求的数据值更新它们的输出。在对该通道进行校准时,输出可能会根据校准过程本身而转换。
  • 在校准期间,控制器不从输入设备接收受控系统发出的信号度量。
此外,软件中的设备与实际物理设备之间不匹配。要停止校准过程,请选择“
取消
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal