值低于范围下限

出现以下错误情况之一:
条件
解决方案
通道X 数字滤波器值低于范围下限。值 =“xx”,最小值 = 0。
请输入大于 0 的值。
通道X 用户故障值低于范围下限。值 =“x”,最小值 = -32,768。
请输入大于 -32,768 的值。
RTS 值低于范围下限。值 =“xx”,最小值 =“yy”。
请输入大于最小值的值。
通道X 程序用户定义的值低于范围下限。值 =“x”,最小值 = -32,768。
请输入大于 -32,768 的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal