值高于范围上限
出现以下错误情况之一:
条件 | 解决方案 |
|---|---|
RTS 值高于范围上限。值 =“xx”,最大值 =“yy”。 | 请输入小于允许的最大值的值。 |
通道X 数字滤波器值高于范围上限。 | 请输入小于 20,099 毫秒的值。 |
通道X 用户故障值高于范围上限。值 =“xx”,最大值 = 32,767。 | 请输入小于 32,767 的值。 |
通道X 速率限制值高于范围上限。值 =“xx”,最大值 = 32,767。 | 请输入小于 32,767 的值。 |
通道X 程序用户定义的值高于范围上限。值 =“xx”,最大值 = 32,767。 | 请输入小于 32,767 的值。 |
提供反馈