通道X 值低于范围下限

出现以下错误情况之一:
条件
解决方案
通道X 信号上限值低于范围下限。
请输入范围内的有效值。
有关相应的限制,请参阅下限和上限。
通道X 信号下限值低于范围下限。
请输入范围内的有效值。
有关相应的限制,请参阅下限和上限。
通道X 程序用户定义的值低于范围下限。
请输入在“
限制
”视图中定义的钳位上限和钳位下限范围内的值。
通道X 故障用户定义的值低于范围下限。
请输入在“
限制
”视图中定义的钳位上限和钳位下限范围内的值。
RTS 值低于范围下限。值 =“xx”,最小值 =“yy”。
请输入大于允许的最小值的值。
通道X 速率报警值低于范围下限。值 =“xx”,最小值 =“yy”。
请输入大于允许的最小值的值。
通道X 报警死区值低于范围下限。值 =“xx”,最小值 =“yy”。
请输入大于允许的最小值的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal