“测试输出”视图参数

参数
说明
点
指示应用配置的点的编号。
点模式
指定每个点的模式。有效值包括:
  • “
    未使用
    ”(默认值)。不使用测试输出点。
  • “
    标准
    ”。测试输出点配置为标准输出。
  • “
    脉冲测试
    ”。测试输出点配置为测试输出。
  • “
    电源
    ”。测试输出点配置为电源输出。
  • “
    静音灯
    ”。测试输出点配置为静音输出。此选项仅适用于点 01 和点 03。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal