“安全输入”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 指示应用此配置的通道。 |
类型 | 为成对通道指定安全输入模式。有效值包括:
类型 在以下情况下呈灰显状态:
|
差异时间 | 显示每个通道的差异时间。有效值为 0 ms 到 65,530 ms(以 10 ms 为增量)。当设备处于“等效”模式时,默认值为 100 ms。 差异时间 在以下情况下呈灰显状态:
|
死区 | 显示每个通道的死区值。有效值为 0 到 30000(工程单位)。默认值是 0。 死区 在以下情况下呈灰显状态:
|
通道偏移量 | 显示通道偏移值。有效值为 -32,768 到 32,767(工程单位)。默认值是 0。 通道偏移量 在以下情况下呈灰显状态:
|
输入错误锁定时间 | 指定“输入错误锁定时间”。有效值为 0 ms 到 65,530 ms(以 10 ms 为增量)。默认值是 1000 ms。 输入错误锁定时间 在以下情况下呈灰显状态:
|
提供反馈