“输入”视图参数
小贴士:
在“
等效
”安全输入模式下,成对通道具有相同的配置值(通道 1 跟随通道 0,通道 3 跟随通道 2)。参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 指示应用此配置的通道。 |
点模式 | 为每个通道指定点输入模式。有效值包括:
点模式 在以下情况下呈灰显状态:
|
范围 | 为每个输入通道指定输入范围。有效值包括:
范围 在以下情况下呈灰显状态:
|
筛选 | 为每个输入通道指定滤波器选项。有效值包括:
滤波器 在以下情况下呈灰显状态:
|
工程上限 | 为每个通道指定工程上限值。有效值为 -30,000 到 30,000(工程单位)。默认值为:
工程上限 在以下情况下呈灰显状态:
提示:报警值必须缩放为“ 输入 ”视图中定义的工程单位。 |
工程下限 | 为每个通道指定工程下限值。有效值为 -30,000 到 30,000(工程单位)。更改“ 范围 ”值时,默认值默认为 0。工程下限 在以下情况下呈灰显状态:
提示:报警值必须缩放为“ 输入 ”视图中定义的工程单位。 |
传感器电源 | 指定每个传感器的供电方式。有效值包括:
提示:选择“ 模块 ”,为连接到 Point Guard 模拟输入设备的传感器供电。如果传感器断电,可被设备检测到。重要事项:当为 模块 传感器电源配置通道时,在加电时会对通道执行传感器电源诊断,以确保传感器正常工作,并且在测试的半秒间隔内吸取电流。该测试还会验证通道没有过流或欠流。 |
提供反馈