“报警”视图参数
此视图中的参数
在以下情况下呈灰显状态:
- 运行模式
- 项目安全保护模式
- 点模式=未使用
参数 | 说明 |
|---|---|
启用上上限和下下限报警 | 通过选中或清除复选框,为各个通道启用或禁用上上限和下下限过程报警。 |
上上限 | 设置报警上上限触发点。有效值在 -32768 至 32767 之间。默认值是 32767。 “ 上上限 ”值必须等于或大于“上限 ”值。 |
下下限 | 设置报警下下限触发点。有效值在 -32768 至 32767 之间。默认值是 0。 “ 下下限 ”值必须等于或小于“下限 ”值。 |
死区上上限和下下限 | 指定一个值,只要输入值在报警触发点的死区范围内,报警上上限或下下限(一旦设置)就不会禁用。如果过程值悬停在报警阈值附近,则死区可以防止报警循环打开和关闭。 有效值在 0 至 32767 之间。默认值是 0。 |
启用上限和下限报警 | 通过选中或清除复选框,为各个通道启用或禁用上限和下限过程报警。 |
上限 | 设置报警上限触发点。有效值在 -32768 至 32767 之间。默认值是 32767。 “ 上限 ”值必须大于“下限 ”值。 |
下限 | 设置报警下限触发点。有效值在 -32768 至 32767 之间。默认值是 0。 “ 下限 ”值必须大于“下下限 ”值。 |
死区上限和下限 | 指定一个值,只要输入值在报警触发点的死区范围内,报警上限或下限(一旦设置)就不会禁用。如果过程值悬停在报警阈值附近,则死区可以防止报警循环打开和关闭。 有效值在 0 至 32767 之间。默认值是 0。 |
提供反馈