“概述”视图参数

参数
说明
系列
显示设备系列。
版本
显示设备的主、次固件版本级别。
电子键控
显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
输入状态
显示设备的输入状态的类型。
输入数据
显示设备的输入连接的类型。
输出数据
显示设备的输出连接的类型。
数据格式
显示父项与设备之间交换的数据的格式。
控制者
显示在“
设备定义
”对话框中配置的当前设备的控制源。
设备定义
打开“
设备定义
”对话框以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。
安全网络编号
输入一个 48 位的数字以防止接受已被介入的网桥设备误定向的连接请求。连接到同一个网桥设备的安全设备无需在同一个安全网络中;它们可以有不同的安全网络编号。
选择以下两种格式之一。
  • 基于时间
    。安全网络编号根据设备的创建日期和时间(精确到毫秒)生成。
  • 手动
    。按网络类型输入一个 1 到 9,999 的数字。
在“运行”、“安全已锁定”和“安全签名”模式下,此字段将灰显。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal