“点”视图参数

参数
说明
点
指示应用此配置的点。
故障延迟
指定 0 ms 至 255 ms 的故障延迟限制。默认值是 80 ms。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
数据方向
指定数据的方向。每个通道的有效值包括:
  • 输入/输出
    (默认)
  • 输入
  • 输出
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
启用 Web 服务器
启用 Web 服务器。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
启用输出组电源故障报告
启用电源故障报告。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
启用输出组故障
在传动装置电源不可用时启用输出组故障。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
启用数字输出自动重启
使设备能够自动重启数字输出。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
小贴士:
如果满足以下所有条件,选择
应用
或
确定
将自动向控制器发送信息。如果设备的连接未被禁用,控制器随后会尝试将信息发送至设备。
  • 您处于联机状态,当前模式为“编程”、“远程编程”或“远程运行”。
  • 此控制器为宿主控制器。
  • 您在软件中更改了设备的配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal