“故障/编程操作”视图参数

参数
说明
点
指示应用此配置的点。
故障/编程模式下的输出状态
指定在控制器模式更改为编程模式或控制器与输出设备断开连接时各路输出的行为。有效值为:
  • 关
    (默认值)
  • 开
  • 保持
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
警告:
请勿从
故障/编程操作
页面、控制器标签或通过 MSG 指令联机更改故障/编程模式值。更改仅在电源重启后才生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal