“快速连接”视图

快速连接功能使设备能够更快地执行启动过程,尤其是 EtherNet/IP 通信。使用此视图可打开或关闭“快速连接”功能。

快速连接开

首次建立连接后,“快速连接”将变为活动状态。激活后,“快速连接”功能会自动将所有以太网端口设置为:
  • 速度 = 100 Mbps
  • 双工 = 全双工
  • 自动协商 = 关闭
  • 自动交叉电缆检测 (Auto-MDIX) = 关闭
如果配置了 BootP 或 DHCP,“快速连接”会将配置更改为手动,并保留当前 IP 地址。
DANGER:
连接可能会中断。使用“快速连接”时,将在完成“重复 IP”检测之前交换 I/O 数据。重复的 IP 地址将会中断与此设备的连接。与重复地址节点的连接可能断开。

快速连接关

关闭快速连接功能会自动将所有以太网端口设置为:
  • 自动交叉电缆检测 (Auto-MDIX) = 开
要将以太网端口重置为自动协商,或将 IP 地址重置为 DHCP 请求,请根据需要执行以下操作之一:
  • 更改设备网页上的设置。
  • 更改托管软件中的设置。
  • 执行恢复出厂设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal