“故障/编程操作”视图参数(1732E-8CFGM8R、1732E-16CFGM12R)
参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 指示应用此配置的点。 |
输出状态时间段 编程模式 | 指定在控制器模式转换为编程模式时各路输出的行为。有效值为:
此参数在运行模式下不可用。 |
输出状态时间段 故障模式 | 指定在控制器与输出设备断开连接时各路输出的行为。有效值为:
此参数在运行模式下不可用。 |
警告:
如果打开编程模式或故障模式,会将输出电压应用于所有自行配置的点,而不管该点是用作输入还是输出。
提供反馈