“限制”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
钳位上限 | 指定所需的钳位上限值(-32,768 至 32,767)。电流和电压的默认值是 32,767。 “ 钳位上限 ”值必须大于“钳位下限 ”值。在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
钳位下限 | 指定所需的钳位下限值(-32,768 至 32,767)。电流和电压的默认值是 -32768。 “ 钳位下限 ”值必须小于“钳位上限 ”值。在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
解锁 | 仅解锁“ 解锁 ”按钮左侧的相应报警。仅当处于联机状态时,此参数才可用。 |
参数 | 说明 |
|---|---|
禁用全部报警 | 禁用所有过程报警。 如果禁用所有报警,也将禁用“ 限制 ”视图中的其他功能。“全部解锁 ”和“解锁 ”仍处于启用状态。此参数在运行模式下不可用。 |
锁定限制报警 | 锁定所有限制报警。 在运行模式下且“ 禁用全部报警 ”复选框处于选中状态时,此参数不可用。 |
全部解锁 | 解锁所有过程报警。 仅当处于联机状态时,此参数才可用。 |
提供反馈