“故障/编程操作”视图参数
参数 | 说明 |
|---|---|
通道 | 指示应用此配置的通道。 |
通信故障模式 | 指定在控制器与输出设备之间的通信断开时通道的输出行为。有效值为:
此参数在运行模式下不可用。 |
通信故障值 | 指定故障值(-32,768 至 32,767)。默认值是 0。 此参数在“ 通信故障模式 ”设置为“使用故障值 ”时可用,在运行模式下不可用。 |
编程模式 | 指定在编程模式下通道的输出行为。有效值为:
此参数在运行模式下不可用。 |
程序值 | 指定程序值(-32,768 至 32,767)。默认值是 0。 当“ 编程模式 ”设置为“使用程序值 ”时,此参数可用。在运行模式下不可用。 |
提供反馈