校准向导参数(输入设备)

参数
说明
通道
指示应用此配置的通道。
校准
指定要校准的通道。
此参数在运行模式和远程运行模式下不可用。
校准范围
指示校准范围。
校准状态
指示校准进行时各通道的校准状态。有效值包括:
  • 正常
  • 错误
成组校准通道
一次校准一个通道
成组校准通道或一次校准一个通道。
参考下限/上限
指示校准类型。
  • 参考下限:在校准下限点校准。
  • 参考上限:在校准上限点校准。
根据校准模式(下限或上限),必须将输入源连接到设备。设备读取该值并执行校准。
对于每种类型的设备,参考下限和参考上限输入源不同,如参考下限/上限值中所示。
状态
显示校准过程的结果:“
正常
”或“
错误
”。
重试
对于未成功校准的通道,重新开始校准过程。
如果一个或多个通道的校准过程失败,则此参数可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal