“报警”视图参数
“
报警
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
禁用全部报警 | 防止设备生成四种过程报警(LL、L、H 和 HH)中的一种,或防止生成速率报警,并且不允许访问任何报警配置属性。 |
上上限 | 以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以上时,HHAlarm 将设为 1。 |
上限 | 以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以上时,HAlarm 将设为 1。 |
下限 | 以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以下时,LAlarm 将设为 1。“报警下限”必须大于等于“下下限”并小于“上限”。 |
下下限 | 以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以下时,LLAlarm 将设为 1。“报警下限”必须大于等于“下下限”,并且小于“上限”。 |
死区 | 只要通道数据保持在过程报警的正负死区值的范围内,即使报警条件消失,也允许过程报警状态位保持置位状态。此“ 死区 ”值按工程单位 的形式输入。 |
提供反馈