“点”视图参数(输出设备)
“
点
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
点 | 指示应用此配置的点编号。 |
输出状态时间段 编程模式 | 确定控制器转换为编程模式时的各个输出点的行为。在编程模式下,控制器的输出被忽略,并且输出会根据以下条件变化:
|
输出状态时间段 故障模式 | 确定在通信失败且设备进入通信失败模式后每个点的输出所发生的变化。
|
故障模式输出状态 持续时间 | 确定输出状态在转换到最终故障状态之前的保持时间长度。 |
故障模式输出状态 最终状态 | 确定在超出“故障模式输出状态持续时间”之后设备是转换到开状态还是转换到关状态。默认的最终状态为“关”。如果选择“永久持续”,则“最终状态”设置将被忽略,并且设备将保持其当前故障模式状态。 |
当编程模式下连接失败时的模式 | 确定在编程模式下出现通信失败时的输出动作。
|
启用诊断 | 选中后,会启用对点的短路和断线检测。 |
提供反馈