选择 PV 范围的单位

使用“
选择 PV 单位
”可对“
PV 范围上限
”和“
PV 范围下限
”值选择“
PV 单位
”。
选择 PV 范围的单位
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    通道
    ”,然后展开一个单独的通道。
  2. 选择“
    HART 命令
    ”。
  3. 在“
    HART 命令
    ”视图中,选中“
    启用 HART 设备 PV 范围配置(命令 35、命令 47)
    ”复选框,然后选择 (
    ...
    )。
  4. 在“
    选择 PV 单位
    ”中,指定以下参数:
    • 类别
      单位的类别,如功率、电气和温度。如果没有合适的类别,则会分配“
      输入 ID 值
      ”。
    • PV 单位
      与类别相关联的计量单位。当“
      类别
      ”设置为“
      输入 ID 值
      ”时不可用。
    • PV 单位 ID
      与单位相关联的单位 ID。当“
      类别
      ”为“
      输入 ID 值
      ”时,则分配一个 1 到 255 之间的值。默认值是 32。
  5. 选择“
    确定
    ”以确认并保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal