“HART 命令”视图参数

“
HART 命令
”视图包含以下参数。
参数
说明
启用 HART 设备 PV 阻尼配置(命令 34)
指示使用“
PV 阻尼
”中输入的值自动配置 HART 现场设备。设备已连接时,设备会将命令 34 发送到与通道连接的现场设备。
如果清除该复选框,“
PV 阻尼
”将不可用。
PV 阻尼
为 HART 现场设备指定 PV 阻尼值。
启用 HART 设备 PV 范围配置(命令 35、命令 47)
指示使用在以下框中输入的值配置 HART 现场设备:
  • PV 单位
  • PV 范围上限
  • PV 范围下限
  • PV 传递函数
如果清除该复选框,则以下参数不可用:
  • PV 单位
  • PV 范围上限
  • PV 范围下限
  • PV 传递函数
PV 单位
指示“
PV 范围上限
”和“
PV 范围下限
”的单位。
选择 (
...
) 以选择 PV 范围的单位。
PV 范围上限
指定 PV 范围上限。
此值必须大于或等于“
PV 范围下限
”。
PV 范围下限
指定 PV 范围下限。
此值必须小于或等于“
PV 范围上限
”。
PV 传递函数
指定在回路电流和主要变量数字值之间使用的传递函数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal