搜索
PV1718_19Analog
配置限制属性
配置限制属性可管理来自输出的数据量。
先决条件
确保将“
设备定义
”中的“
输入/输出
”设置为“
模拟输出
”。
配置限制属性
在设备的选项卡上,展开“
通道
”,然后展开一个单独的通道。
选择“
限制
”。
在“
限制
”视图中,填写参数,然后选择“
确定
”。
“限制”视图
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal