设备定义的数据类型
下表显示了 1719 模拟 I/O 设备的设备定义数据类型。
目录号 | 配置 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
1719-CF4H 输入模式 | AB:1718_19_AIn_HART:C:0 | AB:1718_19_AIn:I:0 AB:1718_19_AIn_HART:I:0 | 不适用 |
1719-CF4H 输出模式 | AB:1718_19_AOn_HART:C:0 | AB:1718_19_AOn:I:0 AB:1718_19_AOn_HART:I:0 | AB:1718_19_AOn:O:0 |
1719-IF4HB | AB:1718_19_AIn_HART:C:0 | AB:1718_19_AIn:I:0 AB:1718_19_AIn_HART:I:0 | 不适用 |
1719-IR4B | AB:1718_19_RTDn:C:0 | AB:1718_19_TIn:I:0 | 不适用 |
1719-IT4B | AB:1718_19_TCn:C:0 | AB:1718_19_TIn:I:0 | 不适用 |
提供反馈