“报警”视图参数

“
报警
”视图包含以下参数:
参数
说明
禁用全部报警
防止设备生成四种过程报警(LL、L、H 和 HH)中的一种,或防止生成速率报警,并且不允许访问任何报警配置属性。
上上限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以上时,HHAlarm 将设为 1。
上限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以上时,HAlarm 将设为 1。
下限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以下时,LAlarm 将设为 1。“报警下限”必须大于等于“下下限”,并且小于“上限”。
下下限
以工程单位设置触发点。当输入信号移到此限值以下时,LLAlarm 将设为 1。“下下限”必须小于或等于“下限”。
死区
只要通道数据保持在过程报警的正负死区值的范围内,即使报警条件消失,也允许过程报警状态位保持置位状态。此“
死区
”值按工程单位的形式输入。
速率报警限制
设置此通道上输入样本之间的变化率是否超过此字段中指定的速率(以工程单位计)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal