“概述”视图参数

“
概述
”视图包含以下参数:
定义
参数
说明
供应商
显示正在配置的设备的供应商。
产品类型
显示正在配置的设备的类型。
产品代码
显示设备的产品代码。
版本
显示设备固件版本级别。主版本用于指示设备接口的版本。有效值的范围是 1 到 127。
电子键控
显示电子键控的设置。可降低在控制系统中用错设备的可能性。有效值为:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
连接
显示连接设置。有效值为:
  • 标准
  • 标准 (含状态)
  • 安全
  • 安全和标准
  • 安全和标准 (含状态)
输入数据
显示设备的输入数据的类型。可用选项取决于设备类型。
输出数据
显示设备的输出数据的类型。可用选项取决于设备类型。
数据格式
显示父项与设备之间交换的数据的类型。可用选项取决于设备类型。
设备定义
打开“
设备定义
”以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。
安全
参数
说明
安全网络编号
指定一个数字,该数字可防止接受已被介入的网桥设备误定向的连接请求。连接到同一个网桥设备的安全设备无需在同一个安全网络中;它们可以有不同的安全网络编号。在“运行”、“安全已锁定”和“安全签名”模式下,此字段将灰显。有效值为:
  • 基于时间
    :安全网络编号根据设备的创建日期和时间(精确到毫秒)生成。
  • 手动
    :按网络类型输入一个 1 到 9999 的数字。
浏览图标
打开对话框设置安全网络编号。
连接
参数
说明
安全输入
输入 - 装配实例
显示安全输入连接的输入连接点。
安全输入
输入 - 大小
显示安全输入连接输入点的字节数(用 8 位表示)。
安全输入
输出 - 装配实例
显示安全输入连接的输出连接点。
安全输入
输出 - 大小
显示安全输入连接输出点的字节数(用 8 位表示)。
安全输出
输入 - 装配实例
显示安全输出连接的输入连接点。
安全输出
输入 - 大小
显示安全输出连接输入点的字节数(用 8 位表示)。
安全输出
输出 - 装配实例
显示安全输出连接的输出连接点。
安全输出
输出 - 大小
显示安全输出连接输出点的字节数(用 8 位表示)。
标准
输入 - 装配实例
显示标准输入连接的输入连接点。
标准
输入 - 大小
显示标准连接输入点的字节数(用 8 位表示)。
标准
输出 - 装配实例
显示标准输出连接的输出连接点。
标准
输出 - 大小
显示标准连接输出点的字节数(用 8 位表示)。
状态
输入 - 装配实例
显示状态输入连接的输入连接点。
状态
输入 - 大小
显示状态连接输入点的字节数(用 8 位表示)。
状态
输出 - 装配实例
显示状态输出连接的输出连接点。
状态
输出 - 大小
显示状态连接输出点的字节数(用 8 位表示)。
安全
配置 - 装配实例
显示安全配置连接的实例编号。
安全
配置 - 大小
显示安全配置数据的字节数(用 8 位表示)。
标准
配置 - 装配实例
显示标准配置连接的实例编号。
标准
配置 - 大小
显示标准配置数据的字节数(用 8 位表示)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal