“设备定义” - “概述”视图
在“
设备定义
”中,使用“概述
”视图配置:- 设备标识。
- 高级以太网设置。
- 与设备一起使用的硬件的供应商、产品类型和产品代码。
- 与设备相关联的固件的次版本号和主版本号。
- 设备的电子键控。重要提示: 联机更改电子键控不仅会中断与设备的连接,还会中断通过此设备连接的所有设备的连接。与其他控制器的连接也会断开。如果与设备的 I/O 连接中断,则可能会出现数据丢失。
- 设备使用的连接类型。小贴士: “连接”参数影响可用于输入数据和输出数据的配置选项,并确定在宿主控制器与设备之间交换的数据。
提供反馈