“设备定义” - “概述”视图参数

“
设备定义
”对话框中的“
概述
”视图包含以下参数:
小贴士: 可用参数因正在配置的设备和指定的连接类型不同而异。
参数
说明
设备类型
显示正在配置的设备的类型。
名称
指定符合 IEC 61131 的设备名称。该名称必须唯一且不含任何无效字符。
说明
指定设备说明。
以太网地址
指定设备的 IP 配置。可能存在的选项包括:
  • “
    专用网络
    ”- 选择 1 至 254 之间的值。
  • “
    IP 地址
    ”- 输入唯一的 IP 地址以标识 IP 网络中的每个节点。
  • “
    主机名
    ”- 输入完全限定域名,如 device.yourcompany.com。此选项仅适用于标准连接。
启用网络地址转换 (NAT)
启用与通过 NAT 寻址的设备的安全通信。
实际设备地址
指定设备在 NAT 专用网络上的 IP 地址。它与在“
Internet 协议
”视图中找到的 IP 地址相同。
此参数在选中“
启用网络地址转换 (NAT)
”复选框时可用。
供应商
指定正在配置的设备的供应商。
产品类型
指定设备的产品类型。
产品代码
指定设备的产品代码。
主版本
指定主设备固件版本级别。主版本用于指示设备接口的版本。有效值的范围是 1 到 127。
次版本
指定次设备固件版本级别。次版本用于指示固件版本。有效值的范围是 1 到 255。默认值是 1。
电子键控
可降低在控制系统中用错设备的可能性。有效值为:
  • 完全匹配
  • 兼容模块
连接
针对配置的设备类型确定以下元素:
  • 可用的输入数据和输出数据选项。
  • 设备和控制器之间所传输数据的类型。
  • 完成配置时生成的成员。
有效值为:
  • 标准
  • 标准 (含状态)
  • 安全
  • 安全和标准
  • 安全和标准 (含状态)
输入数据
确定设备的输入连接的类型。可用选项取决于为“
连接
”所做的输入和输出选择。
输出数据
确定设备的输出连接的类型。可用选项取决于为“
连接
”所做的输入和输出选择。
数据格式
确定父项与设备之间交换的数据的格式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal