“设备定义” - “连接”视图参数

“
设备定义
”对话框中的“
连接
”视图包含以下参数:
小贴士: 可用参数因“
设备定义
”对话框的“
概述
”视图中指定的连接、输入和输出不同而异。
参数
说明
输入 - 装配实例
指定安全输入、安全输出、标准和状态连接的输入连接点。
输入 - 大小
为安全输入、安全输出、标准和状态连接指定数据数组中的元素数。
输出 - 装配实例
指定安全输入、安全输出、标准和状态连接的输出连接点。
输出 - 大小
为安全输入、安全输出、标准和状态连接指定数据数组中的元素数。
配置 - 装配实例
为安全输入、安全输出、标准和状态连接指定配置装配实例。
配置 - 大小
为安全输入、安全输出、标准和状态连接指定数据数组中的元素数。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal