设置安全网络编号

  1. 选择安全网络编号的格式:
    • 基于时间
      。安全网络编号根据设备的创建日期和时间(精确到毫秒)生成。如果选择此格式,请选择“
      生成
      ”以生成编号。
    • 手动
      。按网络类型输入一个 1 到 9999 的数字。选择格式后,“
      编号
      ”字段中将显示安全网络编号。
  2. 选择“
    复制
    ”以将安全网络编号复制到剪贴板。
  3. 选择“
    确定
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal