危险 - 连接中断

清除“
启用管理程序模式
”复选框即表示,该设备不再是设备级环网管理程序,并且如果此设备是环网上唯一的管理程序,则可能会中断(断开)环网上每个设备的连接。
确保此时所有穿过环网的连接的中断都可以接受,然后才能继续操作。
如果可以接受连接中断,则在“
确认
”对话框中:
  • 选择“
    是
    ”可继续。
  • 否则,选择“
    否
    ”来取消操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal