危险:连接中断

清除“
启用管理程序模式
”表示此设备不再是设备级环网管理程序。如果此设备是环网上唯一的管理程序,则此操作可能会中断(断开)环网中每个设备的连接。
确保此时所有穿过环网的连接的丢失都可以接受,然后才能继续操作。
如果此时可以接受连接中断:
  • 在确认对话框中,选择“
    是
    ”。
  • 否则,选择“
    否
    ”来取消操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal