搜索
PVSheetComponents2
“变换确认”对话框
由于以下项已更改,所以禁用与设备的连接:
请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI)
电子键控
次版本
设备定义
设备配置
禁用设备连接
输入类型
输入触发器
应用更改:
选择“
是
”。与设备的连接将中断以应用更改。如果选择了“禁用”选项,则禁用该连接。
选择“
否
”以返回到上一个编辑会话(任何配置文件更改都处于待定状态)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal