搜索
PVMultiPortPages2
“服务器”视图
使用“
服务器
”视图来启用和禁用设备作为服务器时使用的 TCP 和 UDP 端口。EtherNet/IP 使用 TCP/IP 或 UDP/IP 进行通信。
如果设备配置文件与可配置的 TCP 或 UDP 服务器联机,使用此设置可以:
启用或禁用端口。
查看有关 TCP 或 UDP 端口的信息。
刷新通信以从设备获取最新的端口信息。
小贴士:
仅当联机端口和可配置端口可用时,“
服务器
”视图中的信息才可用。
“服务器”视图参数
禁用 HTTP 和 SNMP 服务器会中断访问设备网页和 SNMP 客户端
禁用 HTTP 服务器会中断访问设备网页
禁用 SNMP 服务器会中断访问 SNMP 客户端
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal