电子键控

“电子键控”可降低在控制系统中用错设备的可能性。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。
会比较以下属性:
属性
说明
供应商
设备制造商。
设备类型
设备的常规类型,例如数字量 I/O 设备。
产品代码
特定设备类型。“
产品代码
”会映射到一个目录号。
主版本
此编号表示设备功能。
次版本
此编号表示设备中的行为变化。
提供了以下
电子键控
选项:
键控选项
说明
兼容模块
在安装的设备可以模拟项目中定义的设备时,兼容模块使其能够接受已定义设备的密钥。通常使用“
兼容模块
”将设备替换为另一台具有以下特性的设备:
  • 相同目录号
  • 相同或更高的主版本
  • 次版本:
    • 如果主版本相同,则次版本必须相同或更高。
    • 如果主版本更高,则次版本可为任意情况。
禁用键控
表示在尝试与设备通信时将不考虑键控属性。采用“
禁用键控
”时,可能会与项目中所指定类型之外的设备通信。
注意:使用
禁用键控
时务必格外小心。如果此选项使用不当,将会导致人员受伤或死亡、财产损坏或经济损失。
强烈建议您不要使用“
禁用键控
”。
如果使用“
禁用键控
”,则您必须完全了解当前所用设备是否满足应用的功能要求。
完全匹配
指示只有在所有键控属性都匹配时才可建立通信。如果有任何属性没有精确匹配,则将不会与相应设备建立通信。
选择每个键控选项时,都应慎重考虑其所能带来的影响。
重要提示:
  • 联机更改“电子键控”参数不仅会中断到设备的连接,还会中断与此设备相连的所有设备的连接。与其他控制器的连接也会断开。
  • 如果与设备的 I/O 连接中断,可能会丢失数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal