更改网桥设备类型和版本

使用“
更改类型
”对话框可更改网桥设备类型或修订版(例如,从 1756-EN2T/A 以太网网桥设备更改为 1756-ENBT/A 以太网网桥设备)。
小贴士:
当配置文件有待定编辑时,或当设备处于联机状态且控制器处于运行模式时,参数不可用。
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    概述
    ”。
  2. 在“
    概述
    ”视图中,选择“
    设备定义
    ”。
  3. 在“
    设备定义
    ”中,选择“
    更改类型
    ”。
  4. 在“
    更改类型
    ”中,根据需要指定设备类型和版本。
    小贴士:
    若更改设备类型,将更改或删除不适用于新设备类型的设备属性或使其失效。
  5. 单击“
    确定
    ”可完成更改并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal