“连接”视图
使用“
连接
”视图定义控制器到设备的行为。- 选择所请求的数据包间隔。
- 如果支持,请选择 EtherNet/IP 上的单播或多播连接
- 如果可以,请选择 ControlNet 上的已规划连接或未规划连接。
- 选择输入触发器(如果支持)。
- 选择禁用该设备。
- 配置控制器,使与该设备的连接丢失会导致控制器出现严重故障。
- 如果支持,则启用自动诊断。
- 查看连接故障。小贴士:“连接”视图中的数据直接来自控制器,并显示控制器与设备之间连接状态的相关信息。
提供反馈