连接和数据格式

可随时更改设备定义,而不必删除现有的设备并创建新设备。配置文件将尝试显示新设置的所有配置数据。任何无法显示的配置数据都将设置为默认值。应用新设置后,这些设置就成为基本配置,所有先前数据格式配置都将丢失。
参数
说明
输入
生成输入、配置数据类型和标签。
如果建立连接,连接将拥有配置数据并共享输入数据。
输出
生成输入、输出、配置数据类型和标签。
如果建立连接,连接将拥有配置和输出数据,并共享输入数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal