“安全”视图参数
“
安全
”视图包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
安全输入 请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) | 输入安全输入连接的 RPI。 对于简单的时序约束,必要时仅通过调整 RPI 来设置“连接反应时间限制”。对于更复杂的时序约束,可通过使用“ 高级 ”按钮访问所需参数来设置“连接反应时间限制”。 |
安全输入 连接反应时间限制 | 显示安全输入连接上的安全数据包的最大预测周期。 如果“观察到的最大连接反应时间”超出“连接反应时间限制”,便会出现连接故障。 |
安全输入 观察到的最大网络延迟 - 时间 | 显示控制器为安全输入(和安全消耗)连接生成的值。 默认值是 0。“观察到的最大网络延迟”值将按照与“最大扫描时间”所用速率类似的速率自动进行更新。在脱机工作时,此值为空。当状态为“发生故障”或“正在连接”时,值为 ??。 |
安全输入 观察到的最大网络延迟 - 操作 | 重置控制器中的“最大连接反应时间”值(对于输入连接)。 在脱机模式下或者在联机模式下且状态不是“运行”时,此字段灰显。 |
安全输出 请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) | 显示安全输出连接的 RPI。 RPI 固定为“安全任务周期”。如果“连接反应时间限制”不可接受,则必须调整“安全任务周期”(通过“安全任务属性”视图)或调整“高级连接反应时间限制”以尝试实现所需的时间限制。 |
安全输出 连接反应时间限制 | 显示安全输出连接上的安全数据包的最大预测周期。 如果“观察到的最大连接反应时间”超出“连接反应时间限制”,便会出现连接故障。 |
安全输出 观察到的最大网络延迟 - 时间 | 显示输出设备为安全输出连接生成的值。 默认值是 0。“观察到的最大网络延迟”值将按照与“最大扫描时间”所用速率类似的速率自动进行更新。在脱机工作时,此值为空。当状态为“发生故障”或“正在连接”时,值为 ??。 |
安全输出 观察到的最大网络延迟 - 操作 | 单击可重置输出设备中的“最大连接反应时间”值(对于输出连接)。 在脱机模式下或者在联机模式下且状态不是“运行”时,此字段灰显。 |
高级 | 打开“ 高级连接反应时间限制配置 ”对话框配置连接反应时间限制。 |
配置所有权 | 指示当前控制器是否拥有当前设备的配置。 此值直接从设备读取,并且只能联机使用。脱机工作时,标签将灰显且不显示值。此值在您打开该对话框以及在进入或退出运行模式时进行更新。
|
刷新所有权 | 检索并显示最新的所有权信息。 |
重置所有权 | 打开“重置所有权”确认对话框。 如果重置的所有权得到确认,设备将进入其开箱即用配置。此时设备未被拥有。它将被成功配置设备的第一个发起人所拥有。如果设备已连接或者已经从 RSNetWorx for DeviceNet 锁定,将拒绝重置提示。 在安全保护以支持设备更换选项时,此字段处于启用状态。当设备属性中存在待定编辑或脱机工作时,此字段将灰显。 |
启用配置签名 | 选中此复选框将启用配置签名选项。 清除此复选框将显示警告,并使 ID 、“日期 ”和“时间 ”字段灰显。 |
ID | 根据正在配置的安全设备,基于和所需设备相关联的 ID 显示或指定十六进制的 32 位无符号数字,如外部配置程序中所示。 选中“ 启用配置签名 ”复选框时:
在“运行”和“安全保护”模式下以及清除“ 启用配置签名 ”复选框时,此字段灰显。 |
日期 | 根据正在配置的安全设备,显示或指定与所需设备相关联的日期,如外部配置程序中所示。根据本地化设置,日期必须采用 mm/dd/yyyy 或 dd/mm/yyyy 格式。选中“ 启用配置签名 ”复选框时:
在“编程”、“远程编程”和“远程运行”模式下以及选中“ 启用配置签名 ”复选框时,此字段灰显。 |
时间 | 根据正在配置的安全设备,显示或指定与所需设备相关联的时间,如外部配置程序中所示。 选中“ 启用配置签名 ”复选框时:
在“编程”、“远程编程”和“远程运行”模式下以及选中“ 启用配置签名 ”复选框时,此字段灰显。 |
复制 | 复制配置签名 ID、日期和时间值。 |
粘贴 | 粘贴复制的配置签名 ID、日期和时间值。 |
提供反馈