搜索
PVDnSafetyIO2
“重置密码”对话框参数
“
重置密码
”对话框包含以下参数:
参数
说明
密码
密码字段具有以下特征。
无最小密码长度
最大密码长度为 40 个字符
不区分大小写
有效字符包括:
大写 A 到 Z
小写 a 到 z
数字 0 到 9
符号 ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : ; ? , ./
重置模块
通过模拟切换电源使设备恢复到加电状态。
重置设备将导致所有与该设备的连接或通过该设备进行的连接关闭,这可能导致失控。
“重置密码”对话框
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal