“高级连接反应时间限制配置”对话框参数
“
高级连接反应时间限制配置
”对话框包含以下参数:参数 | 说明 |
|---|---|
请求的数据包间隔 (Requested Packet Interval, RPI) | 输入所请求的数据包间隔。它指的是通过连接进行数据更新的周期(以 ms 计)。例如,输入设备按您分配的 RPI 生成数据。 要更改 RPI,设备必须处于脱机状态,或者在编程模式下处于联机状态。可以在“ 安全 ”视图中修改此值。 |
超时乘数 | 输入在声明超时前等待数据包的 RPI 数量。这将转换为在声明连接错误之前可能丢失的消息数。 值为 1 表示不会丢失任何消息,因为每个 RPI 间隔都必须有一个数据包。 值为 2 表示可能丢失一条消息。换言之,只要每两个 RPI 间隔看到一个数据包,便不会发生超时。 |
网络延迟乘数 | 可用于在消息的传输时间明显小于 RPI 值的情况下减小“连接反应时间限制”。此值以百分比形式显示。有效范围是 10 至 600。默认值是 200。 |
连接反应时间限制 | 显示关联连接上的安全数据包的预测周期。如果最大连接反应时间超出“反应时间限制”,便会出现连接故障。 此值经计算舍入到最接近的 128 微秒。 对于输入连接,连接反应时间限制 = 输入 RPI x(超时乘数 + 网络延迟乘数)。 对于输出连接,连接反应时间限制 = 安全任务周期 x(超时乘数 + 网络延迟乘数 - 1)。 |
提供反馈