搜索
PVDiagnosticsPanel
诊断单个计数器的问题
可以使用“
计数器0x 诊断
”诊断各计数器的问题并查看诊断信息。
诊断单个计数器的问题
在设备的选项卡上,展开“
计数器
”,然后选择一个单独的计数器。
在“
计数器0x
”视图中,选择“
诊断
”。
在“
计数器0x 诊断
”中,查看诊断信息。
计数器0x 诊断参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal