诊断单个通道的问题

使用“
通道0x 诊断
”诊断问题并查看单个通道的诊断信息。在以下情况下,将禁用诊断:
  • 在脱机状态下进行操作。
  • 存在标识不匹配的情况。
诊断单个通道的问题
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    通道
    ”,然后选择一个单独的通道。
  2. 在“
    通道0x
    ”视图中,选择“
    诊断
    ”。
  3. 在“
    通道0x 诊断
    ”中,查看诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal