设备诊断参数

“
设备诊断
”对话框用于多个设备类型,因此显示的参数会有所不同。对设备类型不适用的设置将不会显示。
小贴士:
与设备的连接丢失时,会发生超时错误。清除错误消息后,参数为空。
参数
说明
运行模式
显示设备的操作状态。
输出设备的“运行模式”始终与所拥有的连接相同。
仅输入设备始终处于“运行模式”。
可用值如下:
  • 空闲
  • 运行
超过诊断阈值
显示是否有诊断被激活或是否达到阈值。
可用值如下:
  • “
    无
    ”。无活动诊断
  • “
    是
    ”。达到一个或多个诊断阈值
诊断序列计数
显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。
可用值范围为 0 到 255。
自检
显示内部产品初始化测试是否检测到了错误。
可用值如下:
  • 通过
  • 失败
CPU 利用率
显示运算引擎的使用率。
可用值范围为 0% 到 100%。
机架状态
显示机架是否正常运行。
冗余
显示设备是否以冗余模式运行。
提示:如果不希望设备在冗余模式下运行,则值应始终为“
否
”,但是如果希望设备以冗余模式运行而值为“
否
”,则表示存在问题。
可用值如下:
  • 真
  • 假
内存卡状态
显示可拆卸内存卡的当前状态。
可用值如下:
  • 故障
    。可拆卸内存卡不存在、未格式化,或者没有足够的可用空间来存储配置数据和固件
  • 正常
    。可拆卸内存卡存在、已格式化,并且有足够的空间
内存卡数据状态
显示可拆卸内存卡内容的状态。
可用值如下:
  • “
    不匹配
    ”。可拆卸内存卡的内容与正在运行的配置和/或固件不匹配
  • 正常
    。正在运行的配置和固件与内存卡上的数据匹配
连接
显示当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数。
可用值范围为 0 到 32,767。
数据包丢失
对于在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,会即时显示其数目的当前总和。
可用值范围为 0 到 2,147,483,647。
超时
即时显示超时连接数的当前计数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。
可用值范围为 0 到 2,147,483,647。
HMI 数据包速率
显示 HMI 数据包的发送和接收速率。
设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量。
可用值范围为 0 到 2,147,483,647。
IO 数据包速率
显示 I/O 数据的发送和接收速率。
适配器在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。
可用值范围为 0 到 2,147,483,647。
以太网错误
显示所有端口的以下“以太网链接”对象值的总和:输入废弃、输入错误、输入未知 Protos、输出废弃、输出错误、校准错误、FCS 错误、单一冲突、多重冲突、SQE 测试错误、延迟传输、近期冲突、额外冲突、MAC 发送错误、载波监听错误、帧过长以及 MAC 接收错误。
可用值范围为 0 到 2,147,483,647。
需要更新 Flash
显示设备是否需要应用程序固件。
可用值如下:
  • 真
    。设备没有应用程序固件。如果固件更新过程中断或设备交付时未随附应用程序固件,则可能会发生这种情况。
  • 假
    。设备具有应用程序固件
网络状态
显示网络的当前状态。
管理程序状态
显示管理程序的当前状态。
时间同步状态
显示设备当前是否与精确时间协议 (PTP) 同步。
可用值如下:
  • 已同步
  • 未同步
主时钟标识
显示设备与之同步的主时钟的标识。
有效值为 8 字节十六进制数。
本地时钟与系统时间之间的偏移量
显示本地时钟与系统时间之间的偏移量,单位为纳秒。
使用该值实时检测步骤。在接收到 PTP 更新消息时,更新该值。
可用值范围为 -9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807。
本地时钟偏移量时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn (UTC-00:00) 格式显示本地时钟偏移量的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
  • uuu = 微秒
  • nnn = 纳秒
  • UTC-00:00 = 时区
可能的值为有效时间;如果没有记录的事件时间,则为“
无
”。
过热
显示设备的工作温度是正常还是高于其额定工作限制。
可用值如下:
  • “
    是
    ”。设备温度高于其额定工作限值
  • “
    否
    ”。设备温度在其额定工作限值范围内
过热时间戳
最近一次检测到过热状况的时间。
可能的值为有效时间;如果没有记录的事件时间,则为“
无
”。
临界温度
显示温度是高于还是低于能够正常工作的临界温度限制。
可用值如下:
  • “
    是
    ”。设备温度高于正常运行的临界温度限制,并且可能会在没有进一步警告的情况下关闭
  • “
    否
    ”。设备温度未高于正常运行的临界温度限制
临界温度时间戳
最近一次检测到临界温度状况的时间。
可能的值为有效时间;如果没有记录的事件时间,则为“
无
”。
系统电源报警下限
显示输入系统电源电压是否低于配置的系统电源下限。
如果输入系统电源电压低于配置的系统电源下限,报警将保持置位状态,直到输入系统电源电压高于配置的系统电源报警下限。
可用值如下:
  • “
    是
    ”。电源电压低于配置的系统电源下限
  • “
    否
    ”。电源电压不低于配置的系统电源下限
系统电源时间戳下限
系统电源下限条件最近一次从“否”转换为“是”的时间。
可能的值为有效时间;如果没有记录的事件时间,则为“
无
”。
系统电源报警上限
显示输入系统电源电压是否高于配置的系统电源上限。
如果高于配置的系统电源上限,报警将保持置位状态,直到输入系统电源电压低于配置的系统电源报警上限。
可用值如下:
  • “
    是
    ”。电源电压高于配置的系统电源上限
  • “
    否
    ”。电源电压不高于配置的系统电源上限
系统电源时间戳上限
系统电源上限条件最近一次从“否”转换为“是”的时间。
可能的值为有效时间;如果没有记录的事件时间,则为“
无
”。
内部故障
显示是否存在内部故障。
内部故障时间戳
最近一次发生内部故障的时间。
可能的值为有效时间;如果没有记录的事件时间,则为“
无
”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal