检索和显示设备中的最新数据

在设备的选项卡上,与 Add-On 配置文件关联的视图不会自动用设备中的最新数据进行刷新。出现“
刷新
”链接,允许您手动刷新数据。使用此链接可检索和显示设备中的最新数据。
小贴士:
如果更改设备选项卡上的数据,请先将数据写入设备,然后再选择“
刷新
”。如果选择“
刷新
”后再选择“
设置
”,则任何未写入设备的更改都将丢失。
检索和显示设备中的最新数据
  • 在要查看信息的设备的选项卡视图中,选择“
    刷新
    ”。
    随后将检索并显示设备中的最新信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal