重置设备

如果设备需要恢复到其加电状态,则“
设备信息
”视图中会显示重置链接。使用此链接来模拟电源切换。
重要提示:
重置设备会中断与设备的连接,以及与通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。在继续执行操作前,请确保此时的连接中断是可接受的。不应中断当前用于控制的设备的连接。
重置设备
  1. 在“
    设备信息
    ”视图中,选择“
    重置设备
    ”。
  2. 显示的消息指示将发生连接中断,并要求应用更改。如果您需要有关此中断如何影响系统行为的详细信息,请选择“
    帮助
    ”。否则,选择“
    是
    ”以重置设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal