“概述”视图参数
“
概述
”视图包含以下参数。
小贴士:
“
概述
”视图中的可用参数取决于正在配置的设备。对设备不适用的参数将被隐藏。参数 | 说明 |
|---|---|
系列 | 显示设备系列。 |
版本 | 显示设备的主版本和次版本。 |
电子键控 | 显示用于设备的电子键控。电子键控会将项目中定义的设备与已安装的设备进行比较。如果键值不正确,则将发生故障。 有效值包括:
有关“电子键控”的详细信息,请参阅 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版号 LOGIX-AT001。 |
连接 | 显示连接类型和通信格式。 |
机架连接 | 显示与远程机架中的 I/O 设备进行通信的连接。有效值包括:
|
输入数据/输出数据 | 显示设备的输入或输出数据类型。 |
数据格式 | 显示设备和控制器之间所传输数据的类型。 |
计数器 | 显示设备的计数器编号。 |
机架尺寸 | 显示设备的机架尺寸。 |
配置者 | 显示用于配置设备的实体。 |
静音灯点 | 显示设备的静音灯点。 |
设备定义 | 打开“ 设备定义 ”以更改版本、电子键控和其他特定于设备的值。 |
安全网络编号 | 输入一个 48 位的数字以防止接受已被介入的网桥设备误定向的连接请求。连接到同一个网桥设备的安全设备无需在同一个安全网络中;它们可以有不同的安全网络编号。 选择以下两种格式之一。
在“运行”、“安全已锁定”和“安全签名”模式下,此字段将灰显。 |
提供反馈