设备标识和状态横幅

设备标识和设备状态横幅位于“设备配置文件”选项卡的每个视图顶部。可用参数因设备而异:
设备标识横幅
参数
说明
目录号
显示设备的目录号。
名称
显示在“
设备定义
”中指定的设备名称。
父项
显示父项设备名称。
如果控制器或独立设备没有父项,将显示
<无>
。对于父项本地机架中的子设备或连接到父项以太网端口的子设备,将显示
Local
。
插槽(如果支持)
显示设备所驻留的插槽的编号。
IP 地址(如果支持)
显示设备的 IP 地址。
EtherNet/IP 机柜内地址(如果支持)
显示机柜内生态系统设备的下游总线的唯一地址。
主机名(如果支持)
显示设备所驻留的域的名称。
通道(如果支持)
显示设备所驻留的通道的编号。
节点(如果支持)
显示设备所驻留的节点的编号。
设备状态横幅
参数
说明
控制器连接
显示控制器与设备的连接状态。可能的值包括:
  • 正在等待
    。由于与父项(通常是网桥或适配器)相关的以下原因之一,因此未建立与此设备的连接:
    • 父项尚未建立连接。
    • 父项被禁用。
    • 父项发生故障。
  • 发生故障
    。控制器无法与设备通信。
  • 正在验证
    。连接到设备之前出现的瞬时状态。
  • 正在连接
    。与设备建立连接时出现的状态。
  • 正在关闭
    。与设备的连接正在关闭。
  • 已禁用
    。与设备的连接被禁用。
  • 正在运行
    。设备正在进行通信,一切正常。
  • 正在配置
    。控制器正在配置设备。
  • 待机
    。关闭与设备的连接时出现的瞬时状态。
  • 脱机
    。您未与控制器联机。
  • 正在创建
    。控制器正在创建与设备的连接。
  • 未知
    。无法检索控制器与设备的连接状态。
  • 已删除
    。设备已从本地或通过另一会话删除。
  • 正在重新配置
    。正在将配置信息重新下载到设备。
  • 固件正在更新
    。控制器正在更新设备固件。
所有这些控制器连接状态,除了“
脱机
”以外,仅当主机软件连接到控制器时才可用。
设备状态
显示设备的状态。可能的值包括:
  • 正常
    。
  • 发生故障
    。仅当“
    控制器连接
    ”处于“
    正在等待
    ”、“
    发生故障
    ”或“
    未知
    ”状态时才会显示此状态。
仅当主机软件连接到控制器时,设备状态字段才可见。
主机-控制器连接
显示主机软件与控制器之间的连接状态。可能的值包括:
  • 已连接
    。主机软件与控制器处于联机状态。
  • 未连接
    。主机软件与控制器处于脱机状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal