“显示”视图参数

使用“
显示
”视图可配置显示对象。当软件处于联机状态且设备配置文件中没有通信错误时,参数才可用。
对于双工设备,您可以查看模块 A 和模块 B 的配置。在以下情况下,显示的值变为空:
  • 设备类型不匹配。
  • 从设备获取标识时出现超时。
“
显示
”视图包含以下参数:
参数
说明
启用非系统消息 LCD 显示
选择该参数可显示所有非系统消息。
如果设备处于显式保护模式,则禁用此参数。
显示网络配置消息
选择该参数可显示网络配置消息。
此参数在选择了“
启用非系统消息 LCD 显示
”时可用。
如果设备处于显式保护模式,则禁用此参数。
显示未分类消息
选择该参数可显示未分类消息。未分类消息包括网络配置和非系统消息中未涵盖的所有消息。
此参数在选择了“
启用非系统消息 LCD 显示
”时可用。
如果设备处于保护模式,则禁用此参数。
刷新
检索和显示设备中的最新值。
设置
将待定编辑写入设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal