设备诊断参数

“
设备诊断
”对话框包含以下参数:
小贴士:
可用参数因设备定义而异。
健康
参数
说明
值
运行模式
显示设备的操作状态。当设备处于脱机状态,或未建立与设备的连接时,“
运行模式
”为空。
空闲或运行
超过诊断阈值
显示是否有诊断处于活动状态,或者是否达到阈值。
是或否
诊断序列计数
显示检测到不同诊断条件的次数,以及不同诊断条件从已检测状态转换到未检测状态的次数。
有效编号
能够控制
显示响应设备是否能够打开 I/O 连接。
是或否
端口 1/端口 2 已连接
指示端口 1 或端口 2 是否与设备连接。
是或否
端口 1/端口 2 不确定
指示是否已验证端口 1 或端口 2 连接状态。
是或否
端口 1/端口 2 故障
指示端口 1 或端口 2 发生故障。
是或否
已启用 DLR
指示是否为此设备启用设备级环网 (Device Level Ring, DLR)。
是或否
已启用 PRP
指示是否为此设备启用并行冗余协议 (Parallel Redundancy Protocol, PRP)。
是或否
端口 1/端口 2 断开连接的时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示端口 1 或端口 2 断开连接的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果未记录事件时间则无值。
故障
参数
说明
值
安全模式故障
指示在安全模式下是否发生了故障。
是或否
连接模式故障
指示“
设备定义
”中定义的连接是否发生故障。
是或否
内存卡故障
如果可拆卸内存卡不存在、未格式化或者没有足够的空间来存储配置数据和固件,则显示“
是
”。
是或否
内存卡数据不匹配
如果内存卡上的数据与配置或固件产品不匹配,则显示“
是
”。
是或否
过热
如果设备的工作温度高于其工作温度限制,则显示“
是
”。
是或否
临界温度
如果设备的温度高于能够正常工作的临界温度限制,可能会在没有进一步警告的情况下关闭,则显示“
是
”。
是或否
PRP 端口 1/端口 2 故障
指示端口 1 或端口 2 在 PRP 模式下发生故障。
是或否
配对丢失故障
如果缺少两个设备中的其中一个,则显示“
是
”。
是或否
配对产品类型故障
如果预期配对设备标识由于产品类型而不能成为配对,则显示“
是
”。
是或否
配对版本故障
如果设备因版本与具有连接的配对设备的版本不兼容而无法配对,则显示“
是
”。
是或否
配对链路故障
如果配对设备的“介质登录卡”发生链路故障,则显示“
是
”。
是或否
外部资格取消故障
指示是否发生了外部资格取消故障。
是或否
冗余连接故障
指示是否发生冗余连接故障。
是或否
时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS.mmm 格式显示上次故障时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
有效时间值,或者如果未记录事件时间则无值。
通信量
参数
说明
值
TCP 连接
显示当前对适配器开放和通过适配器的 TCP 连接数。
0 至 32767
CPU 利用率
显示计算引擎使用情况。
0% 至 100%
CIP 连接
显示当前对适配器开放和通过适配器的 CIP 连接数。
0 至 32767
CIP 丢失的数据包数
对于在适配器及其子代占用的 0 类和 1 类连接中被跳过的“顺序地址项序列号”,将显示其数目。
0 至 2147483647
CIP 超时
显示超时的连接数,其中包括到适配器和通过适配器的源连接和目标链接。
0 至 2147483647
HMI 数据包速率
显示 HMI 发送数据的速率。
设备在上一秒发送和接收的 3 类数据包和未连接数据包的数量
0 至 2147483647
IO 数据包速率
显示 I/O 发送数据的速率。
适配器在上一秒发送或接收的 0 类和 1 类数据包的数量。
0 至 2147483647
以太网错误
显示所有端口的以下“以太网链接”对象值的总和:输入废弃、输入错误、输入未知 Protos、输出废弃、输出错误、校准错误、FCS 错误、单一冲突、多重冲突、SQE 测试错误、延迟传输、近期冲突、额外冲突、MAC 发送错误、载波监听错误、帧过长以及 MAC 接收错误。
0 至 2147483647
并发连接丢失数据包
显示设备的并发连接数据包丢失计数。
0 至 2147483647
时间同步
参数
说明
值
CIP 同步有效
指示发生事件时背板上是否存在有效的 CIP 同步时间主控方。
是或否
CIP 同步超时
表示在发生事件时背板上存在有效的 CIP 同步时间主控方,但已超时。
是或否
主时钟标识
显示设备与之同步的主时钟的标识。
8 字节十六进制数
本地时钟与系统时间之间的偏移量
显示本地时钟与系统时间之间的偏移量,单位为纳秒。
使用该值实时检测步骤。在接收到 PTP 更新消息时,更新该值。
-9223372036854775808 至 9223372036854775807
本地时钟偏移量时间戳
以 YYYY-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00) 格式显示本地时钟偏移量的时间戳。
  • YYYY = 年
  • MM = 月
  • DD = 日
  • HH = 时(24 小时)
  • mm = 分
  • SS = 秒
  • mmm = 毫秒
  • uuu = 微秒
  • nnn = 纳秒
  • UTC-00:00 = 时区
有效时间值,或者如果没有记录的事件时间,则无值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal